Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6455 工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
最近,我遇到了TMS320C6455的问题,如图1所示。
图 1.
两天前,我们用EMIFA 8位ROM启动模型中的FlashBurn工具为Flash编写了一个程序。 该程序运行良好,但是当 我们重写时,出现了这个问题。 某些信息可能对您有所帮助,如下所示。
1.我们使用的仿真器是XDS200。
2.在EMIFA 8位ROM引导模型中将目标与调试模型连接时,问题会出现。 但是,它在无引导模式下运行良好。
3.我认为解决办法是 擦除闪存。 我尝试在无启动模式下使用FlashBurn擦除闪存,但未成功。
请帮帮我。
EMIFA 8位ROM启动