This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6455:连接到目标时出错(错误-1143 @0x0)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639026/ccs-tms320c6455-error-connecting-to-the-target-error--1143-0x0

部件号:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

最近,我遇到了TMS320C6455的问题,如图1所示。

图 1.

两天前,我们用EMIFA 8位ROM启动模型中的FlashBurn工具为Flash编写了一个程序。 该程序运行良好,但是当  我们重写时,出现了这个问题。 某些信息可能对您有所帮助,如下所示。

1.我们使用的仿真器是XDS200。

2.在EMIFA 8位ROM引导模型中将目标与调试模型连接时,问题会出现。  但是,它在无引导模式下运行良好。

3.我认为解决办法是 擦除闪存。 我尝试在无启动模式下使用FlashBurn擦除闪存,但未成功。

请帮帮我。

EMIFA 8位ROM启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您的描述,该错误消息源自以下事实:预加载的代码阻止JTAG调试器停止C64x+内核。 您仍然可以控制设备,但状态未知,因为JTAG已强制停止它。

    有关该错误的详细说明,请参阅以下参考:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    由于主要的问题是尝试确定代码可能阻止连接的位置,因此您可以看到JTAG调试器获得对目标的控制时处理器停止的位置(您也可以加载符号以查看源代码)。 通常,CPU由于总线争用而挂起的紧密循环或操作(访问HPI,EMIF等的多个设备/子系统)会导致这种情况。

    无论如何,您都可以重置设备并在调试器下恢复操作,以便更好地确定是否存在任何问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔