This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用CCS 6.2 -查找“添加符号”按钮或菜单选项-无法通过“自定义”透视图查找/添加它

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638228/ccs-ccstudio-using-ccs-6-2---looking-for-add-symbols-button-or-menu-option---unable-to-find-add-it-via-customize-perspective

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!   

根据此帖子的回复:  e2e.ti.com/.../63.8207万

我想将与F2.8069万的引导ROM代码相关的符号添加到我的项目中,以便我可以逐步执行引导ROM代码。

我在C2000论坛上的原始帖子的响应者指出,我应该单击“添加符号”,然后将.out文件添加到我的项目中。

我在任何视图中都找不到“添加符号”按钮,在CCS 6.2 的“自定义透视图”选项中也找不到“添加符号”按钮。

如何将引导ROM符号添加到我的项目中?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    “添加符号”选项在“调试”视图中的“加载”按钮旁边的下拉菜单中可用:

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我找到了按钮。 对我来说,另一个难题是调试必须处于活动状态。 调试未激活时,我正在查找“添加符号”按钮。 感谢您将图片包含在内。 这就是我注意到绿色的“恢复”按钮和红色的“终止”指示调试已激活的方式。