This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430FR5994

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430F5438, MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/637396/ccs-msp430fr5994-msp430fr5994

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件: MSP430F5438MSP430FR5964

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我们希望将MSP430FR5994用于我们的其中一个新应用。

MSP430FR5994的数据表介绍了SRAM的8 KB。

但在Code Composer Studio中,在内存窗口下,当我们选择MSP430FR5994时,它显示4 KB。

代码编写器版本为6.1 .3。

我们应该做些什么才能看到8 KB SRAM显示在"Memory"(内存)窗口中。

此致

职训局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandra,

    MSP430FR5994上的RAM 8 KB 与低能量加速器(LEA)模块分开。 这意味着有与LEA共享的RAM的4 KB ,而另一个4 KB 则不共享。 整个8 KB 仍可由您的程序使用。

    我假设当你说"Memory Window"(内存窗口)时,你指的是CCS中View (视图)选项卡下的Memory Allocation (内存分配)窗口。 下面的屏幕截图显示了RAM拆分的此窗口:

    我还建议更新到最新 的CCS 7.3 v。

    此致,

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Caleb Overbay:

    我们已更新到7.3 ,并使用大约8KB SRAM编译了一个代码。此代码在使用MSP430F5438的工作产品上运行。

    现在我们想在FR系列中运行此程序,在本7.3 中,对于相同的设备,我们可以使用较低的SRAM要求编译程序

    但它没有编译。

    请帮助我们。以上是一个RAM要求较低的程序。

    以下是MSP430.5438万上的近8KB要求。

    此致

    职训局

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijeth:  

    您是否计划将低能量加速器(LEA)用于您的应用? 如果没有,您有两个选项:

    1. 继续将MSP430FR5994与修改的链接器文件一起使用,以允许访问LEARAM
      1. 在这种情况下,切换到MSP430FR5964链接器文件将正常工作
    2. 切换到MSP430FR5964,它与MSP430FR5994相同,但没有LEA
      1. 它仍然具有RAM的8 KB ,并且不与LEA分离

    此致,  
    Caleb Overbay