工具/软件:Code Composer Studio
你好
我已经使用从头开始为LaunchXL主板上的TMS320F2.3879万D创建了一个项目
CCS版本6.2 .0.0.005万
由
文件>新建> CCS项目>空项目
我´m两个对我来说很陌生的家:
1)
到目前为止,我只为CPU_1创建了一个项目。 当我通过启动调试会话来刷新它时,CPU_2也会使用刷新´s
相同的.out文件。 
2)
刷新过程完成后,我按IDE中的绿色“RUN”(运行)按钮。 在第一次运行时
n´t程序不运行。 我必须按下暂停按钮,然后按下重置按钮,再按下"BackToStart"按钮和
再次运行按钮(IDE中的所有按钮)。 程序将正常运行。 我早些时候已经注意到了这一点。 现在的情况有所不同
n´t,在PowerOnReset或按下评估板上的Reset (重置)按钮后,程序无法启动
之前的情况。
我尝试在"项目">"属性">"运行/调试设置"中四处走动,在其中找到了一些复选框
听起来像是"目标">"自动运行和启动选项">"程序加载或重新启动/重置时"中的"主题相关"
但n´t的努力对我没有帮助。
是否有人建议尝试什么?
此致!