This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:n´t在flash_and_reset后无法启动

Guru**** 2609695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636742/ccs-tms320f28379d-program-doesn-t-start-after-flash_and_reset

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我已经使用从头开始为LaunchXL主板上的TMS320F2.3879万D创建了一个项目
CCS版本6.2 .0.0.005万

文件>新建> CCS项目>空项目


我´m两个对我来说很陌生的家:

1)
到目前为止,我只为CPU_1创建了一个项目。 当我通过启动调试会话来刷新它时,CPU_2也会使用刷新´s
相同的.out文件。

2)
刷新过程完成后,我按IDE中的绿色“RUN”(运行)按钮。 在第一次运行时
n´t程序不运行。 我必须按下暂停按钮,然后按下重置按钮,再按下"BackToStart"按钮和
再次运行按钮(IDE中的所有按钮)。 程序将正常运行。 我早些时候已经注意到了这一点。 现在的情况有所不同
n´t,在PowerOnReset或按下评估板上的Reset (重置)按钮后,程序无法启动
之前的情况。
我尝试在"项目">"属性">"运行/调试设置"中四处走动,在其中找到了一些复选框
听起来像是"目标">"自动运行和启动选项">"程序加载或重新启动/重置时"中的"主题相关"
但n´t的努力对我没有帮助。
是否有人建议尝试什么?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)
    到目前为止,我只为CPU_1创建了一个项目。 当我通过启动调试会话来刷新它时,CPU_2也会使用刷新´s
    相同的.out文件。 [/引述]

    请看  一下Johns的这篇文章。 我认为这是您所看到的行为以及如何解决的原因。

    \n现在的情况有所不同
    n´t,在PowerOnReset或按下评估板上的Reset (重置)按钮后,程序无法启动
    之前的情况。 [/引述]

    您是尝试独立运行代码还是在仍连接到CCS的情况下运行代码? 启动板上的项目设置或引导模式设置自上次运行以来是否有更改? 此线程 详细介绍了从闪存引导和独立运行代码时引导模式引脚设置应该是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是尝试独立运行代码还是在仍连接到CCS的情况下运行代码?
    我不´m,如果理解“独立”一词,正确。 我读了这句´s,它说:“TRSTn必须低。
    如果我看到的是正确的,这是否与开关S1的出厂设置不符?
    到目前为止,我从未更改过此开关的"开箱即用"设置,它始终有效。 加上演示
    在´s上´d此默认设置也会启动,而不是从CCS启动它-这是我在“独立”下所理解的。 我的也是
    理解错误。
    n´t,我也尝试将TRSTn拉低,但这没有帮助,无论在主板上按下复位按钮还是在POR上。 n´t的区别是调试器无法连接。
    我看到只能从闪存启动,当OTP密钥为!= A5时-如何读取此密钥? 我´在调试器的寄存器视图中找到它。

    最好的翻新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I´m不确定,如果理解术语"独立",则正确。 我读了这句´s,它说:“TRSTn必须低。 [/引述]

    我的问题是,您是使用CCS加载代码,然后使用CCS调试器将其运行,还是在加载代码后,您正在重启电路板以使其独立运行。

    C2000器件论坛上的专家最能解答您有关交换机设置和OTP密钥的问题。 如果您在重置后仍无法使此程序正常运行,我建议您在C2000论坛上发布一篇新文章,供那里的专家发表意见。