This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:正在更新CCS v7... 最佳实践?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/636270/ccs-ccstudio-updating-ccs-v7-best-practices

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

运行7.2 的用户-希望升级到7.3 ...  我们首选的开发平台是 MacOS。

此升级的最佳做法是什么?

我看不到任何更新选项实际更新'core' CCS本身。 这是否正确?

因此,重命名了7.2 目录,只需安装新版本,将其指向我现有的workspace_v7目录。 但现在看不到其中的任何项目。 (<-更正:我的错误! 安装程序引用了默认位置的工作区;我已将我的工作区移至另一个目录。 必须承认的错误。)

(因此这不再是一个相关问题):这是预期行为吗? 我是否需要将项目工作重新存储到工作区?

但是,'update CCS'(更新CCS)流程是否是完全覆盖/替换的流程之一?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LouEEE
    该计划将有一个增量7.2 .0-> 7.3 .0更新可用。 但是,该更新似乎仍然不可用。 我知道有一些问题正在解决,但那是一段时间以前。 我正在调查延迟的原因,一旦听到任何消息,我会立即通知您

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:7.2 .0->CCS.0增量更新将很快在Windows和7.3 上提供。 但是,Mac上的更新仍然存在问题,因此该平台上不提供更新。 抱歉。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢更新,Ki。 但人们可以感受到macOS是TI被遗忘的操作系统。 (尽管这是我们在所有其他情况下的主要开发环境!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MacOS仍然是我们的优先事项。 我们刚刚遇到了有关此特定更新的各种问题。