请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 工具/软件:Code Composer Studio
运行7.2 的用户-希望升级到7.3 ... 我们首选的开发平台是 MacOS。
此升级的最佳做法是什么?
我看不到任何更新选项实际更新'core' CCS本身。 这是否正确?
因此,重命名了7.2 目录,只需安装新版本,将其指向我现有的workspace_v7目录。 但现在看不到其中的任何项目。 (<-更正:我的错误! 安装程序引用了默认位置的工作区;我已将我的工作区移至另一个目录。 必须承认我的错误。)
(因此这不再是一个相关问题):这是预期行为吗? 我是否需要将项目工作重新存储到工作区?
但是,'update CCS'(更新CCS)流程是否是完全覆盖/替换的流程之一?