请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 工具/软件:Code Composer Studio
您好,先生/女士,
我尝试在CCS 5.4 v.0中调试我的项目,没有错误。在调试我的项目时,显示“LOAD PROGRAM ERROR Encountered a problem loading file C:\Users\user15\Desktop\SR_mot\SR\Debug\SR.Out”无法打开此文件。 在控制台窗口中,显示“C28xx: gel : encountered a problem loading file c:\users\user15\Desktop\SR_mot\SR\Debug\SR.out” 我在此处附上了图像,我 在CCS 5.4 v.0中收到了什么错误: