This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:.out文件无法在CCS中打开

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659803/ccs-tms320f28335-out-file-cannot-open-in-ccs

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生/女士,

 我尝试在CCS 5.4 v.0中调试我的项目,没有错误。在调试我的项目时,显示“LOAD PROGRAM ERROR Encountered a problem loading file C:\Users\user15\Desktop\SR_mot\SR\Debug\SR.Out”无法打开此文件。 在控制台窗口中,显示“C28xx: gel : encountered a problem loading file c:\users\user15\Desktop\SR_mot\SR\Debug\SR.out” 我在此处附上了图像,我 在CCS 5.4 v.0中收到了什么错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saravana,

    您能否确认文件位于CCS正在查找的位置? 如果有,您可以将其拉合起来并将其连接到此线程。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saravana,

    您是否能够解决此问题? 是否.out实际位于CCS所查找的位置?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saravana,

    由于我们没有听到你的消息,我将假设你已经设法越过了这一问题。 如果仍有问题,请随时创建新线程。

    此致,
    John