This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHTXL-F2.8069万M:Code Composer新安装-调试工具(???) 缺失

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/660146/ccs-launchxl-f28069m-code-composer-new-installation---debug-tools-missing

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位

   我安装了新的代码编辑器(7.4)

“项目”->“属性”->“调试”->“不显示任何内容”(必须选择“调试探测器”,但我没有“探测器”可供选择,尽管已安装它们)

当我尝试将程序连接/传输到主板时,出现错误消息(消息框)  

谢谢

Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误-1135 (在消息框中)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的Launchpad是否使用mini-USB线缆连接到您的PC? 您是否有项目的目标配置文件?
    如果您不这样做,请检查 此链接 ,其中详细说明了如何创建新的目标配置文件以及如何测试目标连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

      我只想使用另一台计算机上移植的项目的目标文件。 我是怎么做的,拜托?

    如何使用原始项目设置?

    谢谢

    Luis Gonçalves ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来原始项目设置为使用位于目录D:\zipBack\.....中的目标配置
    如果您的计算机上没有相同的路径/文件,则会出现错误,因为CCS将无法找到该文件。

    只需右键单击项目并转到“新建”->“目标配置文件”,即可在项目中创建新的目标配置文件。