This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:RTSC项目,从CCSv6到CCSv7

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/658484/ccs-rtsc-project-from-ccsv6-to-ccsv7

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

问题如下:

在6.2 上工作,决定升级到7.4。

在6.2 ccsv7上打开项目(在ccsv7上作为其他...->空RTSC-Configuration项目创建)。 之后,它不会在v6上打开。

Composer v6写入:

"发生错误。 有关详细信息,请参阅错误日志。
断言失败:"

关于我对项目文件的操作

用于创建的处理器是TCI6614。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为CCS 7.1 修复了一个错误(请参见 此链接),但当将RTSC静态库项目导入CCSv7而不是CCSv6时,出现“断言失败”消息。  

    您能否提供一些其他详细信息,以便我尝试重现此信息?

    -RTSC库项目是先用CCS 6.2 创建的,然后导入到CCS 7.4 中吗?  
    您是在CCS 7.4 中打开6.2 创建的工作区,还是使用7.4 创建了新工作区并将项目导入其中?
    -当您尝试使用6.2 再次打开它时,您只是打开了以前的工作区还是将其导入到新的工作区中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    -RTSC库项目是先用CCS 6.2 创建的,然后导入到CCS 7.4 中吗?
    是的,它首先使用CCS 6.2 创建,然后导入到CCS 7.4 中。
    您是在CCS 7.4 中打开6.2 创建的工作区,还是使用7.4 创建了新工作区并将项目导入其中?
    否,我使用7.4 创建一个新工作区并将项目导入其中。
    -当您尝试使用6.2 再次打开它时,您只是打开了以前的工作区还是将其导入到新的工作区中?
    否,我打开上一个工作区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dmit,

    到目前为止,我还没有能够再现这一情况。 您是否能够分享一个能证明问题的项目? 理想情况下,CCS 6.2 创建的库项目仍然正常(在触发“断言失败”消息的任何条件之前),因此我可以执行上述步骤来重现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aartig:

    你可以试试这个吗?

    BIOS 6.42 .3.35

    XDC 3.32 2.25核心

    IPC 3.42 .0.02

    e2e.ti.com/.../TestPlatform_5F00_6.2.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我们注意此问题。 我能够重现该问题并提交了错误号CCSIDE-3269以跟踪此问题。 请随时使用我签名中的SDOWP链接进行跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmit,

    CCS工程师研究了此问题,并说明这不是支持的配置。 当使用较早版本的CCS创建的项目导入到较新的CCS中时,通常需要对其进行迁移,这可能会使其在较旧的CCS版本中再次不可用。 相反,在较新的CCS中测试较旧项目的一个好方法是将其复制到CCSv7工作区(在导入过程中启用“复制到工作区”选项),以便保留项目的两个不同副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,

    好的。 谢谢。