工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
问题如下:
在6.2 上工作,决定升级到7.4。
在6.2 ccsv7上打开项目(在ccsv7上作为其他...->空RTSC-Configuration项目创建)。 之后,它不会在v6上打开。
Composer v6写入:
"发生错误。 有关详细信息,请参阅错误日志。
断言失败:"
关于我对项目文件的操作
用于创建的处理器是TCI6614。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
问题如下:
在6.2 上工作,决定升级到7.4。
在6.2 ccsv7上打开项目(在ccsv7上作为其他...->空RTSC-Configuration项目创建)。 之后,它不会在v6上打开。
Composer v6写入:
"发生错误。 有关详细信息,请参阅错误日志。
断言失败:"
关于我对项目文件的操作
用于创建的处理器是TCI6614。
我们为CCS 7.1 修复了一个错误(请参见 此链接),但当将RTSC静态库项目导入CCSv7而不是CCSv6时,出现“断言失败”消息。
您能否提供一些其他详细信息,以便我尝试重现此信息?
-RTSC库项目是先用CCS 6.2 创建的,然后导入到CCS 7.4 中吗?
您是在CCS 7.4 中打开6.2 创建的工作区,还是使用7.4 创建了新工作区并将项目导入其中?
-当您尝试使用6.2 再次打开它时,您只是打开了以前的工作区还是将其导入到新的工作区中?
您好,Aartig:
你可以试试这个吗?
BIOS 6.42 .3.35
XDC 3.32 2.25核心
IPC 3.42 .0.02