This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:项目资源管理器不显示1个CCS项目的活动项目配置,而是显示其他项目的活动项目配置

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/659071/ccs-codecomposer-project-explorer-not-showing-active-project-configuration-for-1-ccs-project-but-is-for-others

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个正在运行的7.4 4.0实例,其中导入了7个项目。 当我单击大多数项目时,它将显示活动的生成配置,然后显示当前已签出的git repo和分支:

但是,如果单击列表中的最后一个项目,则不会显示活动的生成配置:

我看不到任何明显的CCS设置来控制这一点,我不确定这是否表示项目存在问题。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ed,
    有时,我观察到项目确实处于活动状态,但没有突出显示的用户界面行为。 如果按“生成”按钮,则它将实际生成选定的项目。 您是否有这种情况?

    另一个奇怪的现象是,库项目不会突出显示。 您的项目是库项目吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢KI -这个项目确实是一个图书馆项目。 是否在某处记录了UI的各个方面?

    感谢您的帮助!
    教育
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此行为(有关库)未记录。 我将添加一个注释,在某处添加它。

    出现此行为的原因是,由于库项目本身不是“可调试”的,因此不能将它们指定为“活动”。 因此,这是设计使然。 但我认为这确实增加了一种困惑,即对于构建这样的项目,哪个项目具有上下文。

    谢谢
    KI