This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:不显示图形

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656022/ccs-codecomposer-graph-does-not-show-up

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我使用的是7.3 Studio 版本:Code Composer。0.0.0019万 ,当我要求在“表达式”选项卡中根据变量绘图时,我看不到图形出现。

请参阅随附的图像,了解我如何尝试生成图形。 我还尝试通过以下路径打开图形选项卡:“显示视图”->“其他”->“折线图”,但根本看不到任何结果或操作。

我搜索了论坛并谷歌查询,总是每个人都至少能够得到图形选项卡,而我没有看到正在进行任何操作。

我们非常感谢为解决这一问题提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看的3.5 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Debugging_projects_v5

    您也可以打开CCS帮助-->目录并搜索图形。 这将显示“图形属性”主题,并全面解释与格式化数据相关的所有设置。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉斐尔

    我一直在与客户合作解决此问题。 我们已经能够在其他PC (包括我自己的PC)上打开图形窗口,但相同的步骤对Sudhanshu的PC不起作用。 相同版本的工具和一切。 我们想知道我们是否可以进一步解决此问题。

    谢谢!
    Stuart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart,

    在这种情况下,我非常怀疑Sudhanshu正在使用的工作区可能已损坏。 您是否可以完成下面的故障排除页面的步骤4和6?

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    如果这不起作用,Sudhanshu是否可以关闭CCS并删除同一页面的2.7 部分中突出显示的临时目录(减去C:\Users\<yone_username>\ti)?

    执行这些步骤是最接近全新安装的步骤,因此肯定值得尝试。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔