请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CODECOMPOSER 工具/软件:Code Composer Studio
我使用的是7.3 Studio 版本:Code Composer。0.0.0019万 ,当我要求在“表达式”选项卡中根据变量绘图时,我看不到图形出现。
请参阅随附的图像,了解我如何尝试生成图形。 我还尝试通过以下路径打开图形选项卡:“显示视图”->“其他”->“折线图”,但根本看不到任何结果或操作。
我搜索了论坛并谷歌查询,总是每个人都至少能够得到图形选项卡,而我没有看到正在进行任何操作。
我们非常感谢为解决这一问题提供任何帮助。