This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未找到CCS 7.1 的Make

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656387/ccs-make-not-found-for-ccs-7-1

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了CCS 7.1 .0,我正在导入一个在CCS 3.3 中构建的程序。 程序将导入。 但在构建时,它显示:make not found in path”。我尝试更改CCS工作区,但没有任何帮助。我还尝试更改了“项目”>“属性”>“CCS生成”“使用缺省生成命令”。 但无法选中默认生成命令选项。在以前的线程中,我看到“Make Not Found”问题应该在CCS 5.5 之后解决。我正在使用CCS 7.1 ,请建议一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupak,

    下面是一个参考,其中包含一些要检查的初始事项:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Build_Errors_in_CCS#CCS_gmake_errors

    上一篇文章中,您曾发布过在更改项目文件的权限后解决了类似错误的消息。 这种情况是否也是这样?

    是否仅在将CCS 3.3 项目导入CCSv7时才会出现此问题,而不会在使用CCSv7创建的其他示例项目或新项目中出现此问题? 如果是这样,则可能与CCS 3.3 项目的设置方式或项目导入过程有关,在这种情况下,最佳解决方案可能是在CCSv7中从头开始创建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti G  

    感谢您的回复。我正在尝试导入与我之前发布的类似问题相同的程序。当时,更改项目文件的状态解决了问题。 BT未找到生成器现在再次出现。项目文件已经处理好。IM发布了确切的问题。如果不选择在CCS 7.4 中再次写入相同的程序,是否可以提供更多帮助?

    14:12:57****为项目sincos编译配置调试****
    全部
    无法运行程序"":启动失败

    错误:在路径中找不到程序""
    路径=[C:\ti/CCS 7.4 MATMATV7/eclipse/jre/bin/client;C:\ti/CCS MATVE/ccsv7/eclipse/jre/bin;C:\ti/CCS 7.4 MATsv7/eclipse/jre/lib/i386;C:\Windows\System32 7.4 1.0 7.4 ;C:\Windows\Windows\Apx\Windows\Windows\Apx64\Windows\Apx3\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Aproph\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Windows\Apx3\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Windows\Apx3\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx\Windows\Windows\Apx3\Windows\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Windows\Apx\Windows\Aprof\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx64\Windows\Apx3\Windows\Aprof\Windows\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Apps\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apx3a\Windows\Windows\Ap

    14:12:57构建完成(耗时136毫秒)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupak,

    您能否首先确认您是否能够成功构建TI提供的其它示例项目或在7.4 中创建的新项目?
    这将有助于隔离问题是特定于项目还是更具系统性。 BTW,您正在使用哪个目标设备?

    您是否 已经尝试过此帖子中提到的建议?

    最后,如果上述建议不能解决问题,我们需要查看您的项目,以便我们尝试重现该问题。 我们可能还需要CCS 3.3 项目。
    您是否能够在此处压缩和附加两个项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Ton Aarti G的帮助。我完全卸载了CCS 7.4 ,并且刚安装了CCS 6.2 在安装C2000编译器之后,我尝试使用以下构建设置构建相同的先前程序

    在构建项目时,我收到以下错误消息:  

    Rror:program ":${=:}C:\Program Files (x86)\Common FilesFile.4" not found in path (路径中未找到程序"::${=:}C:\Program Files (x86)\Common 0.0。
    路径=[C:\ti/ccsv6/eclipse/jre/bin/client;C:\ti/ccsv6/eclipse/jre/bin;C:\t/ccsv6/eclipse/jre/lib/i386;C:\Windows\system32\32;C:\Windows\System32\Aprob\Windows\System32\Aproph\Windows\Windows\System32\Aproph\Windows\C:\Windows\Aprob\Windows\Windows\Windows\C:\Windows\Apps\Windows\Windows\Apps\Windows\C:\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Aprob\Windows\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Windows\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\Apt\Windows\C:\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Apt\Windows\Apt\ 1.0

    23:38:09构建完成(花费63毫秒)


    ****生成配置调试项目sincos ****

    没有要为项目sincos生成的内容

    您能提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有一个自定义生成命令,而不是通常用于大多数CCS管理的make项目的默认生成命令。  

    我不熟悉您的自定义生成命令,因此我无法告诉您应该是什么。 您需要检查该命令的用途
    以及该项目需要的外观。  

    有关托管make项目和默认生成命令的一些背景信息,请参见此处的项目手册,以防有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupak,

    您可能希望 联系MathWorks技术支持 以获得有关此问题的帮助。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti感谢您的持续支持。似乎我一直在处理相同的问题。我尝试在另一个系统中运行相同的程序。该程序使用默认构建设置运行良好,如屏幕截图中所示。  

    但在我的系统中,无法选中“使用默认生成命令”。我尝试了变量选项,但bin选项在那里不可用。是否有任何关于如何检查此默认生成设置选项的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupak Chakraborty 说:
    但在我的系统中,无法选中此"使用默认构建命令"。[/QUOT]

    该选项是否呈灰色显示,因此不允许您选中它? 如果同一个项目在另一个系统上工作,您的环境/安装肯定会有所不同,但很遗憾,我无法指出任何一个特定的根本原因。