工具/软件:Code Composer Studio
我正在将代码加载到TMS320F2.8035万上。 我正在使用最新版本的Code Composer Studio,并且正在使用JTAG连接到MCU。 我正在使用C2000附带的"GPIO切换"示例,仅更改我要切换的GPIO。 我在生成和调试项目时没有问题。 但是,调试器在连接时会停止运行代码。 当我点击"恢复"时,GPIO不会更改状态。 但是,我可以逐步执行代码,它按预期工作,打开和关闭我的LED。 除了将示例项目导入到工作空间之外,是否还有其他步骤需要执行,以便在不执行该项目的情况下使代码正常工作? 注意:除了在主源代码中选择示例3并更改要切换的GPIO值之外,我没有更改任何示例文件。 感谢您提供的任何帮助。