This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DM6446周期精确模拟器小端DSP BIOS,CCS v 3.3 ,BIOS 5_31_02

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656937/ccs-dm6446-cycle-accurate-simulator-little-endian-dsp-bios-ccs-v3-3-bios-5_31_02

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用DM6446精确到周期的仿真器。 我正在尝试运行BIOS软件包5_31_02 sim 64P中提供的DSP BIOS示例。 还尝试了evmDM6446的BIOS示例。 示例成功生成,但在我调试时。 控制台窗口上未显示输出。 我尝试了“hello world”和“CLK”。 然后我更改了模拟器,但控制台窗口中仍然没有输出。 如果我加载了一些错误的配置或什么内容。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mehwish

    BIOS hello示例使用log_printf,这与标准printf不同。 log_printf不会输出到3.3 中的标准C I/O控制台,而是输出到消息日志(在DSP/BIOS菜单下)。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 明白了要点。