This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8379万D:从虚拟机内部连接到F2837xD时出现问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/656036/launchxl-f28379d-problem-with-connecting-to-f2837xd-from-inside-a-vm

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

尊敬的各位:

我面临以下问题:

1)我运行的是装有Windows 7的笔记本电脑。 在内部,我还有一个虚拟机正在运行Win 7。 VM中的软件是matlab2017b和CCS 7.3 .0。

连接F2837xD的USB电缆时出现错误,因此无法从Simulink下载代码。 (从虚拟机外部,我可以连接并构建-运行代码,没有任何问题)。

当我在MSP320上尝试相同的过程时,我可以毫无问题地下载程序。

是否有人能够  从虚拟机内部连接到F2837xD? 是的,请帮忙。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请确保在虚拟机中检测到该板。

    您可能需要在虚拟机中单独安装CCS驱动程序。