请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D 尊敬的各位:
我面临以下问题:
1)我运行的是装有Windows 7的笔记本电脑。 在内部,我还有一个虚拟机正在运行Win 7。 VM中的软件是matlab2017b和CCS 7.3 .0。
连接F2837xD的USB电缆时出现错误,因此无法从Simulink下载代码。 (从虚拟机外部,我可以连接并构建-运行代码,没有任何问题)。
当我在MSP320上尝试相同的过程时,我可以毫无问题地下载程序。
是否有人能够 从虚拟机内部连接到F2837xD? 是的,请帮忙。
提前感谢。