This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CCS 5.1 调试问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655455/ccs-tms320c6748-ccs-5-1-debugging-issue

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我已经使用3.3 开发了TMS320C5416和TMS320C6748的代码(卷积,关联,滤波器)。 所有代码都运行良好。 但是,在Windows10操作系统中没有安装3.3。 所以,我切换到了CCS 5.1。 为TMS320C5416开发的代码在5.1 中运行良好。 但TMS320C6748的某些代码没有提供正确的输出。 我正在使用XDS100 USB仿真器。 在通过3.3 5.1 环境进行调试时,即使是CC中 生成的.out文件也无法正常工作。 输出文件的内容是什么? 它如何影响结果?

此致

Shirly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirly:

    Shirly Christia 说:
    ,但 TMS320C6748的某些代码没有 提供正确的输出[/QUOT]

    即使在3.3 环境中生成的.out文件也无法在通过5.1 环境进行调试时工作。 [/引述]

    您能否就此提供更多说明。 到底什么是不起作用的?  

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki:

    我想知道,在CCSv5环境中,要获得输出,需要对Gel文件进行哪些更改,其中.out文件已在3.3 中生成。  

    此致

    Shirly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为尽量减少差异,请确保将CCSv5与3.3 的工作凝胶文件一起使用。

    此外,请按照我在上一篇文章中的要求提供有关此问题的更多详细信息。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我使用了CCS 3.3 中使用的相同凝胶文件。 加载Gel文件后,我们必须右键单击项目资源管理器,然后单击刷新。 现在,3.3 中生成的.out文件在通过CCS 5下载时运行良好。

    此致
    Shirly