Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C6748 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我已经使用3.3 开发了TMS320C5416和TMS320C6748的代码(卷积,关联,滤波器)。 所有代码都运行良好。 但是,在Windows10操作系统中没有安装3.3。 所以,我切换到了CCS 5.1。 为TMS320C5416开发的代码在5.1 中运行良好。 但TMS320C6748的某些代码没有提供正确的输出。 我正在使用XDS100 USB仿真器。 在通过3.3 5.1 环境进行调试时,即使是CC中 生成的.out文件也无法正常工作。 输出文件的内容是什么? 它如何影响结果?
此致
Shirly