This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCIEVMK2X:在CCS中执行测试连接时出现问题

Guru**** 2618015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/655175/ccs-tcievmk2x-issue-while-doing-the-test-connection-in-ccs

部件号:TCIEVMK2X

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在测试TCIEVMK2X (评估套件),我们已将主板连接到安装了代码编写器studiov7的Ubuntu机器(Ubuntu 16.04)。当我们将主板连接到USB端口时 (板载调试器)我们可以获得具有Linux (Arago项目)的UART接口。但是,如果我们尝试使用代码编写器studiov7连接板, 它 将无法进行测试连接,因为会发生以下错误。

[开始:Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -S integrity

[结果]


--- [打印主板配置路径名]------------------

/home/administrator/.ti/ti/1/0/BrdDat testBoard.dat

-- [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO
无法打开I/O连接(xds2xxS:0)

软打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。

解释是:
尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]