请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCIEVMK2X 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们正在测试TCIEVMK2X (评估套件),我们已将主板连接到安装了代码编写器studiov7的Ubuntu机器(Ubuntu 16.04)。当我们将主板连接到USB端口时 (板载调试器)我们可以获得具有Linux (Arago项目)的UART接口。但是,如果我们尝试使用代码编写器studiov7连接板, 它 将无法进行测试连接,因为会发生以下错误。
[开始:Texas Instruments XDS2xx USB Onboard Debug Probe_0] 执行以下命令: %CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -S integrity [结果] --- [打印主板配置路径名]------------------ /home/administrator/.ti/ti/1/0/BrdDat testBoard.dat -- [打印reset-command软件日志文件]------------------ 该实用程序选择了560/2xx级产品。 该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。 E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_IO 无法打开I/O连接(xds2xxS:0) 软打开控制器时发生错误。 ——— [出现错误,此实用程序已中止]--------------- 此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。 值为'-250'(0xffffff06)。 标题为'C_ERR_ECOM_EMUDE'。 解释是: 尝试通过USCIF ECOM访问调试探测器失败。 [结束:Texas Instruments XDS2xx USB板载调试探头_0]