This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:为代码编辑器工作室安装xdctools时出现问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/653363/ccs-tms320c5515-problems-installing-xdctools-for-code-composer-studio

部件号:TMS320C5515
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试安装CCS7,基本安装似乎正常,但当我尝试安装 下一个xdctools时,会抛出错误。 我与TI支持人员交谈,他们指示我使用脱机安装程序进行安装,这是有意义的,但问题仍然存在。 下面是我看到的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    错误是合法的,问题似乎是您的安装中缺少插件com.ti.ccStudio.webcontent。

    是否可以转至菜单帮助-->安装细节并查看插件是否已安装?

    此插件应存在于7.2 和更新版本的所有CCS中。

    此外,您是否在现有版本上安装了CCS? 通常,在这种情况下,这些缺少组件/插件的问题往往会发生,因此我们建议您安装在不同的目录中,或者完全删除现有的安装。  

    如果防病毒软件无意中隔离或阻止安装CCS设置的一个或多个组件,则可能性较小。 您可以在安装过程中尝试禁用它。  

    我会考虑一些额外的细节,并向委员会汇报结果。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我不认为它在那里,但我为您做了截图,以防您想要检查:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发送屏幕截图。 尽管它不会显示插件com.ti.ccStudio.webcontent是否缺失,但它会显示更多可能与您遇到的问题非常相关的信息。

    屏幕截图中显示的几乎所有插件的版本都表明您在CCStudio SW中混合了许多不同的旧版本-这很可能导致注册组件时出现问题。

    是否可以将7.4 4.0重新安装到与您使用的目录不同的目录中? 例如,您可以尝试将其安装在C:\ti\ccs740或C:\CCSv740中,而不是C:\ti

    这应允许CCS具有兼容的插件集。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,这很有效