请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320C5515 主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试安装CCS7,基本安装似乎正常,但当我尝试安装 下一个xdctools时,会抛出错误。 我与TI支持人员交谈,他们指示我使用脱机安装程序进行安装,这是有意义的,但问题仍然存在。 下面是我看到的内容:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试安装CCS7,基本安装似乎正常,但当我尝试安装 下一个xdctools时,会抛出错误。 我与TI支持人员交谈,他们指示我使用脱机安装程序进行安装,这是有意义的,但问题仍然存在。 下面是我看到的内容:
您好,
错误是合法的,问题似乎是您的安装中缺少插件com.ti.ccStudio.webcontent。
是否可以转至菜单帮助-->安装细节并查看插件是否已安装?
此插件应存在于7.2 和更新版本的所有CCS中。
此外,您是否在现有版本上安装了CCS? 通常,在这种情况下,这些缺少组件/插件的问题往往会发生,因此我们建议您安装在不同的目录中,或者完全删除现有的安装。
如果防病毒软件无意中隔离或阻止安装CCS设置的一个或多个组件,则可能性较小。 您可以在安装过程中尝试禁用它。
我会考虑一些额外的细节,并向委员会汇报结果。
希望这能有所帮助,
拉斐尔