主题中讨论的其他部件:SEGGER,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用CC1350设计自己的PCB,并计划使用SEGGER j-link仿真器作为调试器。 我正在使用CC1350 LP和CCS IDE测试其用法和功能。
我已将JTAG连接器连接到LP上的相应引脚,因为我没有任何类型的转换器可以放置在板载10引脚连接器和仿真器随附的20引脚连接器之间。
我的问题-
1. VSENSE的跳线位置应该是什么? 我尝试将其放在XDS上,外部电源上并完全移除;所有3个位置都给出了相同的错误。
2.我应该如何处理未使用的20针连接器上的针脚(例如TRST,RTCK和VCC_Optional)
我遇到了错误-首先它在CCS调试器模式中显示Segger J_Link Emulator已断开连接:unknow
当我尝试使用JLink Commander进行连接时,它会显示类似的错误,说无法连接到设备。
请为该问题提供一些解决方案。
在完全不同的注释上,
4.我想知道您是如何选择CC1350 LP上电容器C15 = 100pF的值的。 此电容器用作板载天线和用于外部天线的JSC连接器之间的开关。