This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:SEGGER J-Link

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/666480/ccs-cc1350-segger-j-link

部件号:CC1350
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CC1350设计自己的PCB,并计划使用SEGGER j-link仿真器作为调试器。 我正在使用CC1350 LP和CCS IDE测试其用法和功能。

我已将JTAG连接器连接到LP上的相应引脚,因为我没有任何类型的转换器可以放置在板载10引脚连接器和仿真器随附的20引脚连接器之间。

我的问题-

1. VSENSE的跳线位置应该是什么? 我尝试将其放在XDS上,外部电源上并完全移除;所有3个位置都给出了相同的错误。

2.我应该如何处理未使用的20针连接器上的针脚(例如TRST,RTCK和VCC_Optional)

3.我遵从了这里的指示-

我遇到了错误-首先它在CCS调试器模式中显示Segger J_Link Emulator已断开连接:unknow

当我尝试使用JLink Commander进行连接时,它会显示类似的错误,说无法连接到设备。

请为该问题提供一些解决方案。

在完全不同的注释上,

4.我想知道您是如何选择CC1350 LP上电容器C15 = 100pF的值的。 此电容器用作板载天线和用于外部天线的JSC连接器之间的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.此问题的答案取决于您如何为电路板供电,如果您使用外部JTAG调试器,则可以通过任何方式为电路板供电。 原理图的第3页说:

    2. nTRST应连接到启动板上的重置引脚,因为在尝试任何连接之前,可能需要将JTAG状态机正确地置于已知状态。 RTCK和5V电源引脚可以保持未连接。 我将 这一引脚作为 我断言的基础。  

    3. CCS显示的错误到底是什么? 如果问题发生在主机和调试探测器之间,则应显示一条错误消息,显示"No emators connected via USB (没有通过USB连接的仿真器)"。 是否要通过TCP/IP连接到J-Link?”

    否则,控制台将显示一系列错误-最常见的是:  

    Cortex_M4_0:错误:STAT [ JLINKARM_IsHalted()调用]失败!
    Cortex_M4_0:20次尝试后无法确定目标状态

    [/引述]

    这与Jlink commander错误消息的含义相符:该错误发生在探测器和设备之间,这当然受到上述讨论的影响。 我会检查以上详细信息,然后重试。  

    4.我不知道这个问题的答案。 我会将此信息发布到设备论坛。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rafael:

    1.所以,如果我使用外部调试器来刷新代码,我就可以完全摆脱VSENSE跳线,将其用于我的自定义主板,对吗?

    2,理解,谢谢。

    3.是的,这正是我收到的错误。

    控制台

    Cortex_M4_0:错误:STAT [ JLINKARM_IsHalted()调用]失败!
    Cortex_M4_0:20次尝试后无法确定目标状态


    4.如果我错了,请更正我的答案;但根据我的理解,C15基本上是 板载天线和JSC连接器之间的单刀双掷开关。 我想对其他一些功能使用类似的概念。 这就是为什么我要问如何确定价值的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,您可以将其从自定义主板中删除,因为它将完全由自己供电。

    3.在这种情况下,请检查设备与Jlink之间的所有连接和完整性。

    4.我在之前的回答中所说的是,我们在CCS论坛中对该设备和电路板的射频设计方面并不了解-我们不知道如何计算该值的详细信息。 在这种情况下,我建议您在 设备论坛中发布此问题

    此致,

    拉斐尔