TI E2E™ 设计支持论坛将于 5 月 30 日至 6 月 1 日进行维护。如果您在此期间需要技术支持,请联系 TI 的客户支持中心寻求帮助。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:Code Composer 7.4 Studio . 0.0.0015万 频繁挂起(OSX)

Guru**** 2046970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/665676/ccs-cc3200-code-composer-studio-7-4-0-00015-frequently-hanging-osx

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用OSX上的CCS 7.4 .0.0.0015万 时遇到了很多问题。

我最近禁用了索引,以便在保存时停止IDE挂起:

https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/66.4489万

现在,我看到了其他问题,我只能 一直打开和关闭索引。

有时,CCS每隔几分钟就会与“旋转的沙滩球”挂起,除非我禁用索引。

有时,我在"准备构建"时会挂起 ,除非我禁用索引。

问题是,能够查找符号是使用IDE的主要原因。

是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我在"构建死锁"中单击"详细信息",我将看到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试退出CCS,我会看到这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在尝试关闭索引时挂起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是由损坏的工作区引起的。

    -将所有非隐藏目录复制到一个新的空目录中
    -将.git.*复制到新目录
    -将其设置为工作区
    -将项目导入回工作区

    似乎解决了问题并允许索引。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈,并让我们知道是什么解决了问题。