This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:SEGGER J-Link选项在CCS 7.4 .0.0.0015万 上不可用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/664208/ccs-cc3200-segger-j-link-option-not-available-on-ccs-7-4-0-00015

部件号:CC3200
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

我已多次重新安装CCS,确保安装Segger组件。 我还更新了软件。

但是,当我转到"项目属性">"常规">"项目"选项卡>"连接"时,我看不到" Segger J-Link"选项。 应该在这里。 Segger网站上的说明表明是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于CC3200,最新版本的Segger J-Link软件包(6.30 .3.0)中修复了一个问题。

    安装后,创建CC3200项目应能正常显示设备。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已经下载并安装了最新的Segger J-Link 6.30 .c软件包。

    我没有"cc3200"作为可用目标。 请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从您的图片中,目标已被选为CC3200。 此下拉列表只是一个筛选器,您可以键入设备名称以找到正确的名称。

    这就是我在上一屏幕截图中所做的。 我只需键入"cc3200"即可找到所需的设备。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 在这种情况下,我在"连接"下拉列表中仍然没有Segger J-Link选项。

    我还卸载并重新安装了CCS 7.4 ,然后重新启动了我的PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用最新版本的Segger实用程序更新了CCS? 有时,屏幕右下角的弹出窗口会告诉您有可用的更新,但您始终可以转到菜单帮助-->检查更新并选择Segger J-link更新。

    安装此更新应允许您选择带有CC3200设备的Jlink。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这让我走得更近了一步。

    但是,我仍然无法设置调试配置。 是否在某处记录了此信息? 我在这里找不到指示,不是很幸运。

    下面是我看到的。 它仍然显示Stellaris,但我不能更改它。 注意:我确实选择了Segger J-Link,如之前在此处发布的内容所示。

    在左侧的窗口中,应该有"GDB SEGGER J-Link Debugging (GDB SEGGER J-Link调试)"选项,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    尽管CCS使用标准Eclipse调试配置界面来设置多个高级设置,但基本设置(调试探测器和目标设备/板)由“目标配置编辑器”完成,该编辑器生成扩展名为.CCXML的“目标配置文件”。 有关详细信息,请查看“调试手册”页面的“目标配置文件”部分,网址为:
    dev.ti.com/.../

    也就是说,在与设备团队中的人员交谈时,他们提到不建议从向导创建新项目-理想情况下,最好从其中一个SDK项目开始:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3200_Quick_Start_Guide

    此致,
    拉斐尔