This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:tms570ls3137的串行通信问题

Guru**** 2585355 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/663356/tms570ls3137-serial-communication-issue-with-tms570ls3137

部件号:TMS570LS3137

您好,

我正在使用tms570ls3137 Hercules板。我也安装了xdc100v2驱动程序,但串行通信不起作用。我正在使用lauterbbach进行调试。有什么建议我接下来应该怎么做?

此致,

Usman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Usman:

    我不知道如何将TI XDS100V2驱动程序集成到Lauterbach开发工具中。 我会将您的问题张贴到TI CCS论坛,他们可能会有解决方案或好的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Usman,

    查看TMS570LS31HDK的示意图,我看到XDS100v2的辅助端口连接到CPLD的JTAG线路,而不是设备本身的串行端口。

    在这种情况下,这完全独立于调试探测器的选择。 您必须通过与设备的串行端口引脚的直接连接来收集数据。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Usman:

    下面是您可以检查的一些其他事项,这些事项可能有助于确定发生了什么。

    1) 查看PC上的“设备管理器”信息时,是否看到COM端口? 要确认COM端口是否与HDK关联,而不是与系统中的其它设备关联,您应该能够在从USB电缆插入HDK和拔下时看到COM端口的出现。

    2) 尝试发送或接收消息时,SCITx和SCIRx二极管是否亮起? 这些二极管分别为D10和D11,位置如下图所示。

    如果在执行程序时能够观察到二极管亮起,但在设备管理器中看不到COM端口,则很可能是驱动程序支持CPLD的虚拟COM端口存在问题,应通过Lauterbach解决此问题。 如果您没有看到二极管亮起并且COM端口存在,则很可能是您的代码存在问题,需要解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查FTDI端口是否设置正确。

    1.从FTDI网站下载FT_Prog

      

    2.在FT_Prog-->硬件特定-->PortB中

      应选择RS232 UART,并选中虚拟COM端口