请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UNIFLAASH 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
是否可以挂接到dslite执行的命令,以便用外部命令覆盖电源开/关请求? 我们正在考虑使用独立的Uniflash命令行执行一些自动下载,但需要根据脚本进度手动切换行(或者需要为命令行输出创建解析器并以编程方式提供输入)。 我看到当端口是独立串行端口时,程序的反应与XdS/FTDI端口的反应不同,因此我认为有一种方法可以指定。
如何使dslite适应以编程方式打开/关闭板电源?