This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLAASH:在Uniflas/dslite/SLImageCreator中连接电源关闭/打开

Guru**** 2223820 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/662709/ccs-uniflash-hooking-into-power-off-on-in-uniflash-dslite-slimagecreator

部件号:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否可以挂接到dslite执行的命令,以便用外部命令覆盖电源开/关请求?  我们正在考虑使用独立的Uniflash命令行执行一些自动下载,但需要根据脚本进度手动切换行(或者需要为命令行输出创建解析器并以编程方式提供输入)。  我看到当端口是独立串行端口时,程序的反应与XdS/FTDI端口的反应不同,因此我认为有一种方法可以指定。

如何使dslite适应以编程方式打开/关闭板电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不相信可以使用命令行直接访问此功能,但您应该可以使用嵌入式编程工具等工具对此进行更多控制。 这是为从嵌入式设备进行编程而构建的,但引用基于python脚本。 我相信您可以更好地控制与TI的重置。 请查看此处:

    http://www.ti.com/tool/EMBEDDED-PROGRAMMING

    此致,

    Ben M