请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-TM4X 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试使用ARM编译器TI V.16.9 6 LTS,但我只能选择TI v.16.9 .4 LTS。
这是为什么? 它显示我安装了16.9 6。 图片已附。
谢谢!
Priya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试使用ARM编译器TI V.16.9 6 LTS,但我只能选择TI v.16.9 .4 LTS。
这是为什么? 它显示我安装了16.9 6。 图片已附。
谢谢!
Priya
Priya,
这两个列表不是完全相同的,它们可能会不同步。 例如,如果您安装了16.9 6,但随后从计算机上卸载了它。 第一个项目仍然存在,但第二个项目将消失,因为第二个项目是由CCS实际扫描PC上的特定位置确定的。
如果在CCS中打开“首选项”对话框(Window -> Preferences)并转到下面显示的位置,您可以看到CCS正在查找编译器的位置以及找到的内容。 这应该与第二个屏幕匹配。
如果您知道16.9 6的安装位置,您可以仔细检查驱动器是否存在。 如果您需要16.9 6,您可以从帮助->安装新软件来安装它
您也可以从以下网址下载:
此致,
John