工具/软件:Code Composer Studio
我在自己的Windown 7计算机上使用代码编写器6.0 在CC3200上进行开发工作。 当我放下负载时,我不断出错。 错误行"Cortex+M4_0:读取内存块A 0x2000bff0 (长度-x4:调试端口)时出错。同时Cortex_M4_0文件放样器:验证失败:目标读取0x2000BFF0失败。等等。 几次后,它将加载,但仍 可能 显示 错误,但程序将运行。 我在逐步执行代码时也遇到许多错误,但它却出错了。 之后,我需要重新加载并重新开始。 调试是一种痛苦的体验。 我在cc2532上使用过代码编写器,从未遇到过这种问题。 我查看最新信息,但它没有显示任何内容。 我正在调试的代码确实包括wifi,但这不是什么错误。 我尝试了不同的下载速度,看不到任何差异。
有什么建议?
此致