This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:当我尝试向下加载CC3200时,代码编写器6.0 中出现许多错误

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565791/ccs-cc3200-many-error-in-code-composer-6-0-when-i-try-to-down-load-my-cc3200

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我在自己的Windown 7计算机上使用代码编写器6.0 在CC3200上进行开发工作。  当我放下负载时,我不断出错。 错误行"Cortex+M4_0:读取内存块A 0x2000bff0 (长度-x4:调试端口)时出错。同时Cortex_M4_0文件放样器:验证失败:目标读取0x2000BFF0失败。等等。 几次后,它将加载,但仍 可能 显示 错误,但程序将运行。 我在逐步执行代码时也遇到许多错误,但它却出错了。 之后,我需要重新加载并重新开始。 调试是一种痛苦的体验。 我在cc2532上使用过代码编写器,从未遇到过这种问题。 我查看最新信息,但它没有显示任何内容。 我正在调试的代码确实包括wifi,但这不是什么错误。 我尝试了不同的下载速度,看不到任何差异。

有什么建议?

此致

larry.n@verizon.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说我正在通过Launchpad上的Cc3200 JTAG引脚向下加载到我的自定义板。 我从未能让XDS100V2正常工作,这是另一个正在尝试解决的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于让我的XDS100V2在CC3200上工作了。 这消除了1000 % 在调试时遇到的问题。 关于让XDS100处理我的cc3200项目的两个问题。 文档被抽吸了!!!!!!! 通过实验发现我 必须连接外部3.3 v针脚5并将其连接到GND。  

    此致