This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6457:如何将CCS V7设置为在Windows 10下与DSP C64x一起使用?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566062/ccs-tms320c6457-how-to-set-ccs-v7-to-work-with-dsp-c64x-under-windows-10

部件号:TMS320C6457
“Thread:CCStudioSysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否有人尝试在Windows 10下设置CCS V7以使用DSP C64x+?

CCS 3.3 不再可用,如果它在Windows 10下不工作。

我安装了最新版本(CCS V7),但没有找到任何有关所需设置和选项(CSL,BIOS...)的信息。

我正在寻找手册/指南来帮助我设置CCS V7,包括芯片设置(CSL)和BIOS,下载链接等

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moti,

    C64x+ DSP在Windows 10的CCSv7中受支持。  以下是一些资源,可帮助您入门: http://www.ti.com/product/TMS320C6457/toolssoftware。 如果您找不到特定的内容,请告诉我。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢您的快速响应。
    关于构建指南第2节和第3节:我必须创建批处理文件还是在CCS上设置批处理文件?
    我按照指示操作,直到“ 将环境变量设置为“CSL3X_ROOT_DIR ...”。 我在那里得到了以下信息:
    C:\CCS_TI\C6457 CSL\CSL_C6457 _src > CSL3X_ROOT_DIR=C:\CCS_TI\C6457 _CSL
    'CSL3X_ROOT_DIR'未被识别为内部或外部命令,
    可操作程序或批处理文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moti,

    由于您使用的是Windows,该命令将为“SET CSL3X_ROOT_DIR=C:\CCS_TI\C6457 _CSL”。  

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    主要是我正在尝试将3.3 上工作的项目迁移到CCSV7。
    DSP/BIOS工具丢失,*.tcf文件也丢失。
    在简短有效的细节中,确切的程序是什么(请不要用无穷无尽的指南书:-)))?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定这是否有帮助,但几年前,我将一个项目从CCS 3.3 迁移到CCS 5.x (与CCS 7.x没有太大不同)

    e2e.ti.com/.../29.9367万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSP/BIOS工具缺失,*.tcf文件也缺失。

    从CCSv6开始,DSP/BIOS不再附带CCS。 您可以从CCS应用程序中心访问下载链接。 一旦您下载/安装它并让CCS发现它,您就可以访问DSP/BIOS。 但请注意,较新版本的CCS中对DSP/BIOS的支持非常有限:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSP/BIOS_Support_in_CCS_Eclipse

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki
    我尝试了导入传统选项,得到了以下信息:

    =====================================================================================================================
    !错误:此项目包含DSP/BIOS内容,但当前未安装DSP/BIOS工具。 请安装DSP/BIOS工具并重新迁移此项目。


    !配置:'COM.TI.CCStudio.BuildDefinitions.C6000.Default.728884588'[20177.28884588亿[2017年2017年1月星期二10:17:42:47 IST ]

    !tool:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_CCStudio 8.1.exe.compilerDebug.7.82765143亿'

    !WARNING: unresolved option: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_Internet 8.1.exe.compilerDebug.7.82765143亿::-fb"..\obj\AWG_DEBUG"

    !WARNING: UNresolved tool: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Default.728884588::DspBiosBuilder</s>7.28884588亿


    !配置:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Default.1625683563'[20171625683563[2017年2017年1月星期二10:17:42:47 IST ]

    !tool:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_CCStudio 8.1.exe.compilerDebug.1930205237'

    !WARNING: unresolved option: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_Internet 8.1.exe.compilerDebug.1930205237::-fb"..\obj\Release"

    !WARNING: UNresolved tool: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Default.1625683563::DspBiosBuilder</s>1625683563


    !配置:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Debug.1519312633'[周二1519312633[周二Jan 10 17:42:47 IST 2017]

    !tool:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_CCStudio 8.1.exe.compilerDebug.3.61444503亿'

    !WARNING: unresolved option: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_Internet 8.1.exe.compilerDebug.3.61444503亿::-fb"..\obj\debug"

    !警告:未解析的工具: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Debug.1519312633::DspBiosBuilder</s>1519312633


    !配置:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Release.248904550'[周二2.4890455亿[周二Jan 1017:42:47 IST 2017]

    !tool:'COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_CCStudio 8.1.exe.compilerRelease.6.26758796亿'

    !WARNING: unresolved option: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000_Internet 8.1.exe.compilerRelease.6.26758796亿::-fb"..\obj\Release"

    !WARNING: UNresolved tool: COM.TI.CCStudio.buildDefinitions.C6000.Release.248904550::DspBiosBuilder</s>2.4890455亿

    ===================================================================================================================================================================================================================================


    我知道在DSP\BIOS中没有必要,并且由TI-RTOS取代了它(对吗?),但我不知道如何进行转换。
    我现在的问题是:
    1.项目迁移CCSE 3.3 ->CCS7
    2.更换BIOS:我应该怎么做?
    是否需要XDC工具? 如果是,我该怎么办?
    4.如何集成芯片集库C6457?
    5.我是否还需要考虑其他下载或问题?

    非常感谢您的帮助。
    谢谢!
    Moti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!
    感谢你的帮助。
    和您一样,我也尝试了导入传统选项,只是为了意识到DSP/BIOS不再受支持,已被TI-RTOS取代。
    因此,不再需要xdctools (我认为),因此项目迁移很可能是不同的。
    如果我错了,请更正。

    此致,
    Moti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moti:

    迁移到CCSIDE到CCSv6/CCSv7可能相当复杂,因为两者之间有多代3.3。

    根据您当前使用的编译器,DSP BIOS和NDK版本,可能会有一些软件延迟。 我不知道您使用的不同软件包是什么,但最初提供的C6457工具似乎包括:
      CGTools 6.0 .x
      CSL 3.0
      DSP BIOS 5.x
      NDK 2.0 (使用DSP BIOS 5.x的TI TCPIP)
    您应首先评估您当前使用的软件包是什么。

    我认为更简单的步骤是首先通过CCS 4.2 迁移到C6457 MCSDKEVM 1.00 .00.08 (因为我们在1.00 .00.08 中为EVM提供了工作中的C6457示例)。
    这应有助于将自定义C6457代码迁移到编译器7.x,SysBIOS和NDK 2.2x版本。
    发行说明的第3页列出了支持的不同软件包:
    software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/01_00_00_08/exports/bios_mcsdk_1_00_00_08_release_notes.pdf
    MCSDK 1.00 .00.08 的网址为:
    http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/01_00_00_08/index_FDS.html

    您需要在安装MCSDK之前安装CCS 4.2 :
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_4_DownloadsI不认为Win 10是支持的,因此您应该看看Win 7。

    一旦您能够将自定义SW迁移到此环境,迁移到CCSv6/CSv7就会更容易,因为您可以使用正确的编译器/SysBIOS和NDK版本,该版本可在Win10中的CCSv6/CSv7中使用。


    E2E论坛是您的朋友! 如果您的问题准确地针对您的问题,您将找到有价值的信息。
    在您的情况下,您可能需要在整个过程中使用多个论坛(编译器,TI-RTOS,CCS,单核DSP,等)。

    我在论坛上看到,MCSDK 1.00 .00.08 中的CSL版本比网页中的CSL版本更新:
    e2e.ti.com/.../71.4638万

    希望它能有所帮助。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo

    为了我的理解:
    使用CCS 3.30 ,CGTools 6.0 .x,DSP BIOS 5.x和NDK 2.0 的项目能否完全迁移到CCSv6/CCSv7?
    或者,您是否仍需要将不同的软件迁移到CGTools 7.x,SysBIOS (即DSP BIOS 6)和NDK 2.2x以完成自定义项目的迁移?

    提前感谢!
    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moti Marom 说:
    我知道在DSP\BIOS中没有必要,并且TI-RTOS取代了它(对吗?)

    是,SYS/BIOS (TI-RTOS的一部分)取代了DSP/BIOS。 它们是不同的产品,并不是真正兼容的...这意味着如果您有DSP/BIOS项目,则需要将其转换为SYS/BIOS项目的适当迁移工作。 本应用说明涵盖了迁移,我将从这里开始

    http://www.ti.com/lit/an/spraas7g/spraas7g.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony,您好!

    使用CCS 3.30 ,CGTools 6.0 .x,DSP BIOS 5.x和NDK 2.0 的项目是否可以完全迁移到CCSv6/CSv7?
    或者,您是否 需要将不同的软件迁移到CGTools 7.x,SysBIOS (即DSP BIOS 6)和NDK 2.2x,以完成自定义项目的迁移?[/QUOT]

    它可以迁移。 您可以将旧的CGT与CCSV7一起使用。 CCSv7在构建方面仍然支持DSP/BIOS 5.4x。 但不再支持RTA。 NDK应该起作用。 可能需要进行一些修改才能使其正常工作。

    KI