“Thread:CCStudio, SysBIOS”中讨论的其它部件
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
是否有人尝试在Windows 10下设置CCS V7以使用DSP C64x+?
CCS 3.3 不再可用,如果它在Windows 10下不工作。
我安装了最新版本(CCS V7),但没有找到任何有关所需设置和选项(CSL,BIOS...)的信息。
我正在寻找手册/指南来帮助我设置CCS V7,包括芯片设置(CSL)和BIOS,下载链接等
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
是否有人尝试在Windows 10下设置CCS V7以使用DSP C64x+?
CCS 3.3 不再可用,如果它在Windows 10下不工作。
我安装了最新版本(CCS V7),但没有找到任何有关所需设置和选项(CSL,BIOS...)的信息。
我正在寻找手册/指南来帮助我设置CCS V7,包括芯片设置(CSL)和BIOS,下载链接等
感谢你的帮助
Moti,
C64x+ DSP在Windows 10的CCSv7中受支持。 以下是一些资源,可帮助您入门: http://www.ti.com/product/TMS320C6457/toolssoftware。 如果您找不到特定的内容,请告诉我。
谢谢!
标记
DSP/BIOS工具缺失,*.tcf文件也缺失。
从CCSv6开始,DSP/BIOS不再附带CCS。 您可以从CCS应用程序中心访问下载链接。 一旦您下载/安装它并让CCS发现它,您就可以访问DSP/BIOS。 但请注意,较新版本的CCS中对DSP/BIOS的支持非常有限:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSP/BIOS_Support_in_CCS_Eclipse
谢谢
KI
您好,Moti:
迁移到CCSIDE到CCSv6/CCSv7可能相当复杂,因为两者之间有多代3.3。
根据您当前使用的编译器,DSP BIOS和NDK版本,可能会有一些软件延迟。 我不知道您使用的不同软件包是什么,但最初提供的C6457工具似乎包括:
CGTools 6.0 .x
CSL 3.0
DSP BIOS 5.x
NDK 2.0 (使用DSP BIOS 5.x的TI TCPIP)
您应首先评估您当前使用的软件包是什么。
我认为更简单的步骤是首先通过CCS 4.2 迁移到C6457 MCSDKEVM 1.00 .00.08 (因为我们在1.00 .00.08 中为EVM提供了工作中的C6457示例)。
这应有助于将自定义C6457代码迁移到编译器7.x,SysBIOS和NDK 2.2x版本。
发行说明的第3页列出了支持的不同软件包:
software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/01_00_00_08/exports/bios_mcsdk_1_00_00_08_release_notes.pdf
MCSDK 1.00 .00.08 的网址为:
http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/01_00_00_08/index_FDS.html
您需要在安装MCSDK之前安装CCS 4.2 :
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS#Code_Composer_Studio_Version_4_DownloadsI不认为Win 10是支持的,因此您应该看看Win 7。
一旦您能够将自定义SW迁移到此环境,迁移到CCSv6/CSv7就会更容易,因为您可以使用正确的编译器/SysBIOS和NDK版本,该版本可在Win10中的CCSv6/CSv7中使用。
E2E论坛是您的朋友! 如果您的问题准确地针对您的问题,您将找到有价值的信息。
在您的情况下,您可能需要在整个过程中使用多个论坛(编译器,TI-RTOS,CCS,单核DSP,等)。
我在论坛上看到,MCSDK 1.00 .00.08 中的CSL版本比网页中的CSL版本更新:
e2e.ti.com/.../71.4638万
希望它能有所帮助。
安东尼
Moti Marom 说:我知道在DSP\BIOS中没有必要,并且TI-RTOS取代了它(对吗?)
是,SYS/BIOS (TI-RTOS的一部分)取代了DSP/BIOS。 它们是不同的产品,并不是真正兼容的...这意味着如果您有DSP/BIOS项目,则需要将其转换为SYS/BIOS项目的适当迁移工作。 本应用说明涵盖了迁移,我将从这里开始
Anthony,您好!
它可以迁移。 您可以将旧的CGT与CCSV7一起使用。 CCSv7在构建方面仍然支持DSP/BIOS 5.4x。 但不再支持RTA。 NDK应该起作用。 可能需要进行一些修改才能使其正常工作。
KI