This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:Code Composer Studio
连接到我的Mac (Sierra C2000 2.)时看不到主板,CCS v7在"Ressource Explorer"中没有显示F2.8377万S,我确信在安装过程中选择了10.12。
到目前为止,我还不能使用主板。 有什么建议?
谢谢
o。
Robot1707 说:我在Mac中将Windows 10作为虚拟机安装(Parallels),当我将F2.8377万S连接到计算机时,它在Mac系统和Windows中都无法识别,我怀疑主板有缺陷,但在连接时有一些LED亮起?![/quot]
我不确定Parallels环境(我自己没有对其进行过测试),但主板应该可以在原生MacOS和Windows 10上运行。 我刚刚在运行El Capitan的MacOS上测试了F2.8379万D Launchpad,它连接正确。
Robot1707 说:
无法从CCSv7中的新(联机)资源管理器中访问controlSUITE。 如Gautam所述,您可以下载并安装用于Windows的独立controlSUITE软件包,然后将该软件包复制到Mac,以便在Mac上导入,构建和运行项目。
Robot1707 说:controlSUITE 是否足够单独,或者是否必须与CCS v7结合才能充分利用该主板?
您需要CCS与controlSUITE结合才能在目标板上加载和调试项目。
您好,Aarti G,非常感谢您的回答,我现在就知道了。
关于该板,我必须测试另一个,因为我的板仍未被探测到。 我仍然有SSC v.6.1 .1,它可以访问controlSUITE,因此我不会升级到v7。 我觉得v 6.1 1对我来说还可以,我不知道与v7相比有何主要区别。
再次感谢你和Gautam。