This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:无法在我的MAC中检测到F2.8377万S

Guru**** 2537070 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565789/ccs-launchxl-f28377s-unable-to-detect-f28377s-in-my-mac

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

连接到我的Mac (Sierra C2000 2.)时看不到主板,CCS v7在"Ressource Explorer"中没有显示F2.8377万S,我确信在安装过程中选择了10.12。

到目前为止,我还不能使用主板。 有什么建议?

谢谢

o。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,机器人,

    C2000资源可在controlSUITE中找到。 从现在起,controlSUITE仅与Windows操作系统兼容。 您可以执行的操作是在windows上安装controlSUITE并将此文件夹复制到MAC:
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V200\F2837xS_Examples_CPU1</s>2837

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    非常感谢您的反馈,只需几个问题:
    -我在Mac (Parallels)中将Windows 10作为虚拟机安装,当我将F2.8377万S连接到计算机时,它在Mac系统和Windows中都无法识别,我怀疑主板有缺陷,但连接时有一些LED亮起?!
    -如果我按您所说的那样做,我会得到什么,因为controlSUITE不适用于Mac? 或者,这只是为了能够看到这些示例?
    - controlSUITE是否足够单独,或者是否必须与CCS v7结合才能充分利用该主板?


    再次感谢并致以诚挚的问候。

    Robot1707。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robot1707 说:
    我在Mac中将Windows 10作为虚拟机安装(Parallels),当我将F2.8377万S连接到计算机时,它在Mac系统和Windows中都无法识别,我怀疑主板有缺陷,但在连接时有一些LED亮起?![/quot]

    我不确定Parallels环境(我自己没有对其进行过测试),但主板应该可以在原生MacOS和Windows 10上运行。 我刚刚在运行El Capitan的MacOS上测试了F2.8379万D Launchpad,它连接正确。  

    Robot1707 说:
    如果我按您所说的那样做, 我会得到什么,因为controlSUITE不适用于Mac? 或者,这只是为了能够看到这些示例?[/QUOT]

    无法从CCSv7中的新(联机)资源管理器中访问controlSUITE。 如Gautam所述,您可以下载并安装用于Windows的独立controlSUITE软件包,然后将该软件包复制到Mac,以便在Mac上导入,构建和运行项目。

    Robot1707 说:
    controlSUITE 是否足够单独,或者是否必须与CCS v7结合才能充分利用该主板?

    您需要CCS与controlSUITE结合才能在目标板上加载和调试项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aarti G,非常感谢您的回答,我现在就知道了。

    关于该板,我必须测试另一个,因为我的板仍未被探测到。 我仍然有SSC v.6.1 .1,它可以访问controlSUITE,因此我不会升级到v7。 我觉得v 6.1 1对我来说还可以,我不知道与v7相比有何主要区别。

    再次感谢你和Gautam。