This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:无法构建项目

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566182/ccs-tms320f28027f-unable-to-build-aproject

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8027万FcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一个Launchpad评估套件LAUNCHXL-F2.8027万F,我正在尝试熟悉它。

我在c:\ti下下载并安装了controlSUITE以及Code Composer Studio 7.0 .........0

我正在按照controlSUITE入门Guide.pdf中有关如何将项目导入Code Composer Studio 7.0 0并通过调试器进行编译和运行的步骤进行操作。

到目前为止,我还没有做到这一点。

 

我以管理员身份启动controlSUITE,然后导入CCS项目(在本例中,我选择了

“C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_Examples_drivers\ePWM_UP_AQ”2802”)

我尝试编译它,但一直收到以下错误:

           ****构建已完成****

    发生生成生成文件错误。

  目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

    构建已停止..

 

然后,我下载了xDAIS_7_24_00_04.tar.gz,解压并解压缩,并将“xDAIS_7_24_00_04”放在C:\tiand下,尝试重新编译,但仍然收到上面有关“XDAIS”的错误。

 

然后,我从项目/属性/常规/产品中移除了XDAIS并进行了重建。  它确实完成了构建,但是

我看到警告"

我在c:\ti下下载并安装了controlSUITE以及Code Composer Studio 7.0 .........0

我正在按照controlSUITE入门Guide.pdf中有关如何将项目导入Code Composer Studio 7.0 0并通过调试器进行编译和运行的步骤进行操作。

到目前为止,我还没有做到这一点。

 

我以管理员身份启动controlSUITE,然后导入CCS项目(在本例中,我选择了

“C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_Examples_drivers\ePWM_UP_AQ”2802”)

我尝试编译它,但一直收到以下错误:

           ****构建已完成****

    发生生成生成文件错误。

  目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。

    构建已停止..

 

然后,我下载了xDAIS_7_24_00_04.tar.gz,解压并解压缩,并将“xDAIS_7_24_00_04”放在C:\tiand下,尝试重新编译,但仍然收到上面有关“XDAIS”的错误。

 

然后,我从项目/属性/常规/产品中删除了XDAIS,然后生成了XDAIS,但我收到以下警告:

       "无法解析生成变量'XDAIS_CG_ROOT'。 此项目可能无法按预期构建。"

 

   我想知道我需要做些什么才能正确构建上述项目。

谢谢!

Asha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asha singh1 说:
    然后从项目/属性/常规/产品中删除了XDAIS,然后生成[/QUOT]

    这是此错误的适当解决方法。 在controlSUITE软件包的下一个版本中,将删除对XDAIS的引用,因此这不再是问题。

    [报价用户="Asha singh1"]

    但我收到以下警告:

           "无法解析生成变量'XDAIS_CG_ROOT'。 此项目可能无法按预期构建。"

    [/引述]

    忽略此警告是安全的,因为它不会影响项目的功能。