This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS在目标连接上关闭

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565621/ccs-ccstudio-ccs-shuts-down-on-target-connection

部件号:CCStudio
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我的5.3 和CCS7有问题。 两个版本的CCS都存在相同的问题。

一周前,我在使用Windows 7的笔记本电脑上使用5.3 与TMS320F2.8335万进行了合作,所有工作都很顺利。 但目前我使用另一台装有Windows 10的笔记本电脑。 起初,我安装了5.3 并尝试处理我的项目和目标。 它与以前的笔记本电脑一样运行良好。 我有几天没有使用CCS。 然后我安装了我需要的另一个软件和CCS7。 昨天,我想连接 到TMS320F2.8335万,并像以前一样使用它,但我遇到了一个问题:5.3 总是在调试会话时关闭,并显示Windows消息“program has stopped working”(程序已停止工作)。 CCS7行为相同。

我使用XDS200/XDS220ISO,最新 的XDS仿真软件包6.0 v.504.2。 当我尝试使用JTAG连接TMS320F2.8335万时,CCS关闭。

设置:

JTAG测试始终以成功结束。

我尝试了在"启动调试会话时是否出现问题?"章节中所写的内容。 在这里(processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems)  ,我发现与目标阶段的连接存在问题,CCS自行关闭(或者Windows关闭它),没有任何错误描述。

我重复一遍,仿真器和目标(TMS320F2.8335万)运行良好。 问题与CCS或其Windows 10兼容性有关。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我和您有类似的问题。 我将CC3200连接到笔记本电脑,而当我使用7.0 对其进行调试时,CCStudio.exe已停止工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在Windows 10上遇到此问题。 我们仍在确定根本原因。 但是,在此之前,您可以通过重命名CTOOLS.dll来解决此问题。 此文件位于ccsv7/cs_base/emulation/sanalysis/bin中

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 它有效!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上遇到了相同的'Crash on Debug-Session'问题:

    详细说明

    当允许在崩溃时使用Visual Studio 2015调试时,它会提供有关问题位置的更详细说明:

    “在CCStudio.exe中0x5DE368C9 (DeviceIdentifier.dll)处出现未处理的异常:堆栈cookie指令插入代码检测到基于堆栈的缓冲区溢出。”

    论坛上有类似问题的用户

    在TI论坛上的这篇文章旁边,以下(较旧的)讨论似乎也遇到了类似的问题:

    http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/56.4215万/2073602</s>207.3602万

    CTOOLS.dll

    按照建议,重命名...\ccsv7\CCS_base\emulation\analysis\bin中的CTOOLS.dll似乎可以解决此问题,但是,正如用户在上面的论坛帖子中所经历的那样,System_printf()的popup出现了一个新问题!

    重新安装所有TI软件

    在Eclipse中更新之后,或者在设置需要更新/安装平台SDK和/或xdctools的新项目/工作区时(我也在从自定义位置使用它们),问题似乎开始出现。 到目前为止,我还没有找到一种方法让事情恢复正常。

    卸载并重新安装所有TI软件似乎未解决问题(即使未使用Web安装程序)。 我已经尝试重新安装CCS 6.2 和新的CCS 7 (并且还尝试了其它)。 取消/重新安装SmartRF Studio和闪存编程工具(或其较旧版本)等其他工具也不能解决问题。

    奇怪的是。 以前(仍然使用CCS 6.2)一切正常,然后突然我开始遇到这个问题。

    在某种程度上,计算机似乎被'riped'了,从那以后又不能再正确地启动调试会话。
    顺便说一下,我运行的是Windows 10。


    我希望这个问题能尽快解决...或者找到一种修复和防止问题的方法。

    提前感谢!