This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:可以在windows 10 PC上安装CCS

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564948/ccs-can-t-install-ccs-on-windows-10-pc

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

每次我尝试安装Code Composer Studio时,都会在附加的映像中收到错误消息。 我在尝试安装版本6.2 和7.0 时收到相同的错误。  我的两台计算机(一台实验室台式机和一台台式机)上发生了这种情况。

这是我第一次在计算机上收到此消息。

是否有其他人遇到过此问题或有可能的解决方案?

此致,  

Haakon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次我尝试安装Code Composer Studio时,都会在附件映像中收到错误消息。 [/引述]

    CCS安装程序需要能够写入临时位置并从中执行程序。 默认情况下,它使用系统临时目录%TEMP%,但您的临时目录(c:/temp)似乎没有正确的权限。 是否可以确保目录具有完全权限?

    或者,如果您无法更改系统TEMP目录的权限,请在Windows命令提示符下使用--temp参数(如消息中所示)运行安装程序,并指定具有完全权限的其他临时目录(它可以是您在计算机上创建的任何文件夹)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我Håkon了临时文件夹,该文件夹似乎位于C:\Users\Ips\AppData\Local\Temp。

    查看文件夹属性,在安全选项卡中,用户和管理员似乎都对其具有完全访问权限。

    如果可能,您是否知道扩展此文件夹中的权限的指南?

    我尝试以管理员身份正常运行它,也尝试通过cmd运行它。  我以前从未在尝试在此计算机或任何其他计算机上安装的任何其他程序上看到过此错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了临时文件夹,该文件夹似乎位于C:\Users\T Ü Håkon \AppData\Local\Temp.

    我认为问题出在用户名中的非ASCII字符,很遗憾,安装程序无法正确处理。
    请访问 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#General_tips_for_installing_CCSv7

    您可以创建一个不带任何特殊字符的临时管理员用户名,或者通过传递--temp参数并指定一个具有简单路径的自定义临时目录来尝试从命令提示符运行安装程序(如我前面提到的)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您回答正确,谢谢。

    我创建了另一个只使用ASCII字符的用户,它工作正常。 包括在原始用户上。