This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:关于Buck-VMC_F2.8069万M

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565813/ccs-tms320f28069-about-buck_vmc_f28069m

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

加载实例  Buck_VMC_F2.8069万M (C:\ti\controlSUITE\development _kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2.8069万M)时

 提示错误。如图:所示

CCS 版本(6.2 .0.0.005万)。 controlSUITE 版本(3.4 .4)。是最新版本。

请帮我解决问题。  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来您没有在CCS中启用PowerSuite。 转至“首选项”,在“产品”下,让CCS“重新发现”产品进行安装。

    然后选择适用于您的项目的PowerSuite选项并选择 安装。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Ki-Soo Lee!