This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:XDS200在断点或单个步骤上不停止。

Guru**** 2535390 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565450/ccs-rm48l952-xds200-won-t-halt-on-a-breakpoint-or-single-step

部件号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在CCS v.6.2 0.0.005万 下使用XDS200调试探测器时遇到问题,该探测器连接到RM48L952。 我可以对处理器进行编程,在调试窗口中查看代码,并在内存中的正确地址处进行拆卸,但是当我尝试使用F6单步时,代码启动并自由运行。 尝试设置断点不起作用,调试器只是释放运行。 我可以单步完成装配, 但是,即使在装配体窗口中设置断开点也不会停止处理器(即使使用小复选标记设置了正确的断点)。奇怪的是,如果我使用相同的代码,XDS200和目标在不同的PC上都可以正常工作。 代码编写器的安装与XDS驱动程序相同。

有什么想法可以修复我的PC? 我担心的是:(a)我不能依赖访问另一台PC,(b)代码编写器在稍后阶段出错的风险是否存在? 一位同事在他的PC上看到了几个问题,但通过关闭电源后重启已解决。

代码编写器和其他软件包之间是否存在任何已知的不兼容问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为我在调试或CCS临时文件出现一些问题时也遇到过类似的无法解释的问题。 您是否可以按照下面的故障排除指南第4和第6节中的提示进行操作?
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    更令我怀疑的是,此系统在不同的PC上工作,这排除了硬件的任何问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael,感谢您的快速响应

    我尝试了您建议的步骤,但结果仍然相同。 我还安装了CCS7以查看是否有帮助,但结果也相同。 我想我的解决方案必须是采购新PC。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick,

    这很奇怪。 但是,如果在某个时候指示您删除文件CTOOLS.dll以修复CCS中出现的其他错误,我可以想象这种情况。 此文件是称为高级事件触发(AET)的功能的一部分,硬件断点也是其中的一部分。

    无论如何,我不认为有必要对PC本身进行更改-可能需要重新安装CCS。 (编辑:很抱歉,我错过了您已经安装了新版本的CCS的消息)

    此致,
    拉斐尔