工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我在CCS v.6.2 0.0.005万 下使用XDS200调试探测器时遇到问题,该探测器连接到RM48L952。 我可以对处理器进行编程,在调试窗口中查看代码,并在内存中的正确地址处进行拆卸,但是当我尝试使用F6单步时,代码启动并自由运行。 尝试设置断点不起作用,调试器只是释放运行。 我可以单步完成装配, 但是,即使在装配体窗口中设置断开点也不会停止处理器(即使使用小复选标记设置了正确的断点)。奇怪的是,如果我使用相同的代码,XDS200和目标在不同的PC上都可以正常工作。 代码编写器的安装与XDS驱动程序相同。
有什么想法可以修复我的PC? 我担心的是:(a)我不能依赖访问另一台PC,(b)代码编写器在稍后阶段出错的风险是否存在? 一位同事在他的PC上看到了几个问题,但通过关闭电源后重启已解决。
代码编写器和其他软件包之间是否存在任何已知的不兼容问题?
谢谢