This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM6467:在OnTargetConnect功能中运行Setup_Pll0_990_MHz_OscIn时,Gel打印失败。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565394/ccs-tms320dm6467-gel-print-failed-when-run-setup_pll0_990_mhz_oscin-in-ontargetconnect-function

部件号:TMS320DM6467

工具/软件:Code Composer Studio

您好,我正在测试DM6467,我的环境如下所示:

CCSE 5.5

XDS560V2

当我将目标板与XDS560连接时,Gel将打印以下信息

 在逐步调试之后,我发现 当我运行 *PLL_ctl &=~0x0001;在“davincid1080p_arm.gel”中的第572行时,将生成错误,为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否正在使用EVM?
    www.ti.com/.../tmdxevm6467

    您要达到这一目标的确切事件顺序是什么? 如何加载程序?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我使用的是自定义板,我发现配置PLL后,无论我使用GEL或C代码配置PLL,都将生成错误,原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,您使用的Gel文件(davincid1080p_arm.ge)适用于DM6467 EVM。 如果您使用的是自定义板,那么凝胶文件开箱后可能无法正常工作。 您可能需要对其进行修改以匹配您的自定义主板。 熟悉自定义板的人员需要进行这些修改,以便正确配置/初始化目标。