This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:新的CCS 7错误报告

Guru**** 2538840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564612/ccs-new-ccs-7-bug-report

工具/软件:Code Composer Studio

感谢TI软件团队的努力,提供了从CCS 6到CCS7的如此出色的升级!! 在这里,我发现了新CCS 7中的一些错误。

1,在TI-RTOS中,在.cfg配置页,SYS/BIOS-欢迎页面中,无法显示系统概览页面。 CCS6工作正常。

2,在上方的选项卡View>Resource Explore (资源浏览)中,我的高DPI显示屏(Macbook Pro 15英寸 2015 - Boot Camp Win10)的页面布局不正确,左角非常小。

3,应用程序:无法打开GUI Composer应用程序,只能打开在线版本。

到目前为止,只有这些反馈,请在CCS7的下一次更新中解决这些错误,再次感谢TI软件团队为提供如此出色的产品所做的巨大努力!! 非常感谢

Taisen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,在TI-RTOS中,在.cfg配置页SYS/BIOS-欢迎页面中,系统概览页面无法显示。 CCS6工作正常。[/QUOT]

    是的,我们也观察到了这一点,并已将其记录为问题。

    2,在上方的选项卡中,查看>资源浏览,我的高DPI显示屏(Macbook Pro 15英寸 ,2015 - Boot Camp Win10)的页面布局不正确,非常小,位于左角。

    请提供此内容的屏幕截图吗?

    3,app:GUI Composer app could not be opened,only open online version (无法打开GUI Composer应用程序,仅打开在线版本)。

    您指的是GUI Composer设计器吗? 如果是,则当前仅在云(在线)上支持是GUI Composer v2。  
    如果您已经有使用GUI Composer v1创建的应用程序,您仍然可以使用CCSv7独立运行该应用程序。 有关 详细信息,请参阅此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 在这里,我添加了新资源浏览的屏幕截图

    如您所见,RE将很小,无法调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于TI-RTOS配置中的系统概述问题,有一种解决方法。 发生的情况是,安装中缺少此功能所需的组件。 以下介绍了其中一种解决方法: e2e.ti.com/.../206.4726万

    感谢您花时间报告问题。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taisen Zhuang 说:
    如您所见,RE将很小,无法调整。

    感谢您提请我们注意此事。 我们正在调查此问题(追踪编号REX-1124),但很遗憾,目前尚无解决方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这对我很有用。

    最佳

    Taisen