This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:有关TDA2x Vision评估模块套件的一些问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565330/ccs-tda2evm5777-some-questions-about-tda2x-vision-evaluation-module-kit

部件号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他部件: J6EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的,

我们使用TDA2EVM5777平台执行一些项目。

其网址如下:

www.spectrumdigital.com/.../

下面是有关此平台及其开发软件的一些问题:

1)

  • 以太网电缆,USB电缆(2根),HDMI电缆
  • CTI20/TI14至MIPI60 JTAG适配器
  • CTI20/TI14至MIPI60 JTAG适配器

用于 JTAG适配器的CTI20/TI14至MPI60,哪些用于通过JTAG接口进行调试?

2)

我浏览了sprg260.pdf和Vision SDK框架,如下所示(图4):

即整个系统的操作系统是SYS/BIOS,IPC版本是3.0 ,我想知道

此SDK中使用了哪些CCS版本和XDCtools版本?

3)

从 上面提到的网站上,我发现了以下信息:

 

您需要吗?

  • Code Composer Studio的完全许可?
  • XDS560v2 STM JTAG仿真器,70.2592万?

我想知道 我们是否需要CCS和XDS560V2 STM JTAG仿真器的完整许可证来使用此SDK?

4)

网址: www.spectrumdigital.com/.../

我找到了以下信息:

文档
文档可以在德州仪器(TI)的网站 上找到,网址为:DRA7x Docu쳡

 

我浏览了DRA7x 说明文件,发现DRA7x 是另一个芯片,

TDA2x和DRA7x之间存在某种关系?

为什么文档是DRA7x,而不是TDA2X?

5.

 J6EVM5777和TDA2EVM5777之间有一些区别?

提前感谢您的参与。

BRS,

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我相信Alex在您的另一篇帖子中回答了第二个问题: e2e.ti.com/.../56.4976万

    对于JTAG适配器的"TI20/TI14至MIPI60",哪些是通过JTAG接口进行调试的?

    从我通过看主板的描述可以看出,主板上的JTAG插头是一个60引脚MIPI连接器。 XDS560v2调试探测器支持连接到该报头。 该板随附适配器,允许连接支持TI 14引脚和20引脚插头的其它调试探头。

    对于需要完整的CCS许可证的情况,答案是您需要一个不受调试连接类型限制的CCS许可证。 过去,我们有一个免费版本,只能与XDS100类调试探测器配合使用。 对于此主板,不推荐使用XDS100,因此您需要完整的许可证。 但是,我们最近更改了CCS的许可。 如果您下载CCSv7,您可以将其与此主板一起使用,而不必购买任何额外的CCS许可证。 如果您更喜欢使用旧版CCSv6,也可以下载它,下载站点上有一个许可证文件,您需要放入installation.processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    对于问题4和问题5,最好在汽车论坛中提问。 如果您输入部件号,但未在软件下拉列表中选择Code Composer Studio,则帖子应显示在该位置。 您也可以尝试回复Alex回复的主题。

    此致,
    John